DOCA0036FR-12

Serveur DHCP sur WiFi

Lorsqu’une clé WiFi est connectée au Com’X, vous pouvez configurer le Com’X pour qu’il crée un point d’accès WiFi.

Dans ce cas, le Com’X crée un réseau WiFi et lui attribue un SSID avec le même nom que le Com’X, mais sans aucune restriction d’accès (aucune authentification WEP ni WPA) dans ce mode. Le Com’X configure son interface WiFi avec l’adresse IP 10.25.2.1.

Le Com’X lance également un serveur DHCP interne sur son interface WiFi. Il vous permet d'attribuer automatiquement une adresse IP, concordante avec sa propre adresse, à tout appareil WiFi configuré pour fonctionner comme client DHCP.

Les adresses IP attribuées au Com’X sont comprises dans le sous-réseau 10.25.2.0/24 (10.25.2.65, 10.25.2.66, etc.). Le Com’X n’offre aucune fonction de routage. Le serveur DHCP n'envoie donc ni Passerelle par défaut ni Serveur de nom de domaine.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?