Paramètres de port Ethernet
Ces ports Ethernet peuvent être configurés en deux modes :
- Mode commutation : Les deux ports Ethernet partagent la même configuration.
- Mode amont/aval : Les deux ports Ethernet sont configurés séparément.
Configuration en mode commutation
La figure
suivante illustre la configuration du port Ethernet en mode commutation :
En mode commutation, les deux ports Ethernet ont les mêmes paramètres. L'utilisation de deux ports permet de simplifier le raccordement :
- L'un des ports peut être connecté à un commutateur sur le réseau local.
- L'autre port peut être connecté à un PC pour les tâches de configuration ou à un appareil d'enregistrement de données local muni d'un port Ethernet.
Configuration en mode amont/aval
La figure
suivante illustre la configuration du port Ethernet en mode amont/aval :
En mode amont/aval, les deux ports Ethernet sont configurés séparément et fonctionnent indépendamment l'un de l'autre :
- L'un des ports peut être utilisé pour la publication de données.
- L'un des ports peut être utilisé pour le recueil de données.
Le port utilisé pour la publication de données (eth1) peut être configuré en mode client DHCP ou en mode adresse IPv4 statique. Le port utilisé pour le recueil de données (eth2) peut être configuré en modes client DHCP, adresse IPv4 statique ou serveur DHCP.
Paramètres de configuration Ethernet
Client DHCP : L’adresse IP est automatiquement attribuée au Com’X. Il est recommandé d’utiliser une adresse IP fixe fournie par un modem DSL ou par un administrateur réseau.
Adresse IPv4 statique : Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut. Les adresses sont attribuées au Com’X par l’administrateur informatique.