DOCA0036FR-12

Port série Modbus

La ligne série RS-485 est conforme à la norme industrielle.

Configurée correctement, elle peut permettre de réduire les erreurs de transmission même dans un environnement dans lequel des perturbations électriques sont présentes. Cette section décrit les propriétés de ligne série du réseau Modbus/RS-485 commandé par le Com’X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?