DOCA0036FR-12

Accès Modbus TCP

En utilisant le serveur Modbus TCP interne, le Com’X agit à la fois comme passerelle Modbus TCP et comme appareil Modbus.

Passerelle Modbus TCP

NOTE: Modbus n’est pas un protocole sécurisé. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de désactiver les ports Modbus. Si l’accès Modbus est nécessaire, Schneider Electric recommande fortement d’utiliser la fonction de filtrage d'adresses IP Modbus pour plus de sécurité.
Le Com’X fonctionne comme une passerelle Modbus pour les communications Ethernet filaires et WiFi entre un PC en amont et des appareils et instruments divers avec interface Ethernet situés en aval sur le réseau. Cette fonction permet à l’utilisateur d’un logiciel de surveillance local ou dans le cloud d’accéder aux informations des appareils pour le recueil de données, les tendances historiques et autres fonctions.

Accès à l'appareil Modbus esclave interne

Le serveur Modbus TCP interne permet de lire les valeurs des entrées logiques et des entrées analogiques du Com’X par l'intermédiaire de différents registres Modbus. Ces registres peuvent être lus par le biais de l'ID d'esclave Modbus 255.

Une fois que vous avez configuré les entrées du Com’X dans Paramètres des équipements, les valeurs deviennent accessibles par la passerelle. Les valeurs de registre peuvent également être consultées dans l’onglet Table de mesures pour les mesures choisies pour l’enregistrement de journal.

Le serveur Modbus TCP interne est actif lorsque les communications Modbus TCP/IP sont activées dans Gestion du pare-feu.

Logiciels auxiliaires pour la fonction de serveur Modbus TCP/IP

Les appareils Modbus en aval sont accessibles à partir d'un PC en amont au moyen d'une application spécifique. Voici les applications Schneider Electric recommandées :

  • Utilitaire de paramétrage à distance pour Masterpact et Compact NSX
  • Logiciel EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
** (voir Mappage de registres Modbus) (voir Sélection des mesures à enregistrer et à publier) Gestion de pare-feu
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?