DOCA0036FR-12

Appareil principal personnalisé

Après avoir créé un modèle d'appareil principal personnalisé dans Librairie personnalisée, vous pouvez ajouter des instances de cet appareil principal personnalisé dans Paramètres des équipements.

Lorsque vous ajoutez un appareil principal personnalisé, les deux sorties à impulsions sont automatiquement connectées à l'appareil en amont. Vous pouvez connecter les quatre sorties de contact comme expliqué à la section « Connexion d’un appareil principal standard »

**see Connecting a Standard Main Meter
.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?