DOCA0036FR-12

Appareil Modbus personnalisé

Après avoir créé un appareil Modbus personnalisé dans la Librairie personnalisée, vous pouvez l’ajouter à votre réseau de la même manière que vous ajouteriez n’importe quel appareil Modbus.

Vous pouvez ajouter un appareil Modbus personnalisé soit en détectant les appareils connectés, soit en ajoutant un appareil Modbus manuellement.

see** Discovering Connected Devices, or by Adding a Modbus Device Manually.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?