Modèle de compteur d'impulsions KYZ personnalisé
Le Com’X détecte ce changement d’état et le compteur augmente de la valeur du poids d’impulsion.
Chaque instance d’un compteur d’impulsions KYZ personnalisé doit être directement connectée aux entrées logiques du Com’X.
Propriétés de mesure
Le modèle de compteur d’impulsions KYZ personnalisé présente les mêmes Propriétés de mesure et éléments de la Table de mesure que ceux du compteur d’impulsions personnalisé.
Les propriétés de mesure sont les suivantes :
| Champ | Description |
|---|---|
| Élément de calcul | Sélectionnez un élément de mesure dans la liste ou sélectionnez Personnalisé et saisissez un nom personnalisé dans le champ Élément de calcul personnalisé. |
| Unité de calcul | Sélectionnez une unité de mesure ou sélectionnez Personnalisé et saisissez une unité personnalisée dans le champ Unité de calcul personnalisé. |
| Poids de l'impulsion | Le compteur d'impulsions s'augmente de cette valeur chaque fois qu'une impulsion est reçue. La liste se limite aux valeurs qui correspondent au type d'appareil sélectionné. |
| Plage supérieure |
Définit le point auquel le compteur d'énergie est remis à zéro. |
| Élément de flux | Sélectionnez un élément de flux dans la liste ou sélectionnez Personnalisé et saisissez un nom personnalisé dans le champ Élément de flux personnalisé. |
| Unité de flux | Sélectionnez une unité de flux ou sélectionnez Personnalisé et saisissez une unité personnalisée dans le champ Unité de flux personnalisé. |
Index Counter
La figure ci-dessous montre
la différence entre un compteur d'impulsions KYZ et un compteur
d'impulsions standard (poids d'impulsion = 10) :