DOCA0036FR-12

Modèles personnalisés

Le Com’X permet d’utiliser des modèles personnalisés.

On appelle modèle personnalisé tout modèle autre que les modèles préintégrés au Schneider Electric. Pour utiliser un modèle personnalisé, vous devez d'abord créer un nouveau modèle personnalisé. Un modèle personnalisé peut être :

  • basé sur un modèle Schneider Electric existant
  • basé sur un modèle personnalisé précédemment créé ;
  • un modèle entièrement nouveau.

Si vous créez un modèle personnalisé à partir d’un modèle Schneider Electric précédemment créé, le nouveau modèle hérite les propriétés du modèle sur lequel il est basé. Cette hérédité simplifie la tâche de création d'un nouveau modèle personnalisé, puisqu'il vous suffit d'ajouter ou de modifier les propriétés uniques du nouveau modèle personnalisé pour le créer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?