DOCA0036FR-12

Appareils Ethernet par défaut

Vous pouvez ajouter à votre système des appareils Ethernet intégrés.

Vous pouvez ajouter les appareils suivants au système :

  • Passerelles Modbus TCP/IP vers ligne série Modbus. Ces passerelles permettent de recueillir les données des appareils série.
  • Compteurs Modbus TCP/IP.
  • Passerelle Modbus TCP/IP vers série personnalisée permettant de recueillir les données des appareils série.

NOTE: Pour recueillir les données d'un appareil PM800 avec carte Ethernet et utiliser ce PM800 comme passerelle, vous devez définir 2 appareils : l'appareil lui-même (par exemple PM850ECC) et la passerelle (passerelle PM8ECC Modbus).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?