DOCA0036FR-12

Propriétés communes

Les zones Propriétés générales et Zones surveillées sont disponibles pour tous les appareils.

Propriétés générales

Tous les appareils sont associés à un ensemble de propriétés générales : Type, Nom, Commentaire, Produit et Emplacement du dispositif.

Le tableau suivant présente les propriétés générales du Com’X :

Champ Description Commentaires
Type Correspond au type d'appareil sélectionné. Ce champ est automatiquement renseigné par le Com’X et ne peut être modifié.
Nom Correspond au nom de l’appareil. Les caractères suivants sont interdits dans ce champ : /:*?< >| et espace.
Commentaire Permet de saisir des informations supplémentaires.
Produit Correspond à la grandeur mesurée. Ce champ est uniquement disponible pour les compteurs et les capteurs. L’intervalle d’enregistrement des mesures est fixé par la valeur définie dans Enregistrement des données.
Emplacement du dispositif Spécifie l'emplacement physique de l'appareil.

Par exemple:

  • Tableau électrique basse tension pour un compteur électrique
  • Salle de chauffe pour un compteur de gaz
  • Extérieur nord pour un thermomètre

Le compteur est créé dans Energy Operation par association entre le nom de l'appareil et une mesure. Par exemple, la mesure d’énergie active pour un PM3250 nommé Ventilation Q01 crée un compteur nommé Ventilation Q01_Énergie active.

NOTE: Energy Operation récupère ces informations du Com’X pour créer l’architecture de mesure du site.

Zone surveillée

La zone surveillée vous permet de définir la zone du bâtiment mesurée par le compteur ou le capteur. Un site peut être composé de plusieurs bâtiments. Chaque bâtiment peut comporter plusieurs étages. Chaque étage peut être composé de plusieurs zones. Pour définir la topologie du site, vous renseignez les champs Bâtiment, Étage et Zone.

Le champ Utilisation facilite l’identification de l’appareil dans la table des mesures. Vous pouvez utiliser un nom prédéfini ou un nom personnalisé.

Pour saisir un nom d'étage, vous devez d'abord saisir un nom de bâtiment. Pour saisir un nom de zone, vous devez d'abord saisir un nom d'étage.

Exemple : Zone surveillée

L'exemple suivant montre comment définir le nom des bâtiments, des étages et des zones, ainsi que l'utilisation des compteurs et capteurs pour un site composé de 2 bâtiments :

Le tableau suivant donne des exemples de nom pour les différents champs du menu déroulant Zone surveillée :

    Zone surveillée  
Compteur/Capteur Emplacement de l'appareil Bâtiment Étage Zone Utilisation
M1 Tableau principal Bâtiment A Compteur principal
M2 Tableau principal Bâtiment A 1er Compteur secondaire
M3 Tableau principal Bâtiment A 2e Compteur secondaire
M4 Tableau de distribution 1 Bâtiment A 1er Est Éclairage
M5 Tableau de distribution 1 Bâtiment A 1er Ouest Éclairage
M6 Tableau de distribution 1 Bâtiment A 1er Est Ventilation
M7 Tableau de distribution 1 Bâtiment A 1er Ouest Ventilation
M8 Tableau de distribution 2 Bâtiment A 2e Est Éclairage
M9 Tableau de distribution 2 Bâtiment A 2e Ouest Éclairage
M10 Tableau de distribution 2 Bâtiment A 2e Est Ventilation
M11 Tableau de distribution 2 Bâtiment A 2e Ouest Ventilation
M12 Salle de chauffe Bâtiment A Chauffage
M13 Extérieur Bâtiment A Compteur principal
Temp1 Extérieur nord Bâtiment A Extérieur Autre
M14 Tableau principal Bâtiment B Compteur principal
M15 Salle de chauffe Bâtiment B Chauffage
M16 Extérieur Bâtiment B Compteur principal
Temp2 Extérieur nord Bâtiment B Extérieur Autre

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?