DOCA0036FR-12

Mesures de compteur Modbus

Le Com’X récupère les mesures disponibles sur les appareils Modbus Schneider Electric.

Mesures de valeur disponibles :

  • Énergie active totale
  • Énergie active par phase
  • Énergie réactive totale
  • Énergie réactive par phase
  • Énergie apparente totale
  • Puissance active
  • Puissance réactive
  • Puissance apparente
  • Tensions simples
  • Tensions composées
  • Courants phase et neutre
  • Fréquence
  • Facteur de puissance
  • Distorsion harmonique totale (THD)

Mesures supplémentaires pour les appareils par défaut

Pour les mesures supplémentaires, vous devez créer un nouveau modèle de l’appareil basé sur un appareil par défaut, puis le personnaliser selon vos besoins. Reportez-vous à la fiche technique du compteur en question pour identifier les registres Modbus correspondant à la mesure requise.

(see Creating a Custom Model)Refer to Replacing a Device for instructions on how to replace a built-in device with a custom device.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?