DOCA0036FR-12

Fonctions principales

Le Com’X 210 offre plusieurs fonctions principales.

  • Détection automatique des appareils Modbus connectés
  • Connectivité au cloud par trois interfaces : téléphonie mobile, Ethernet filaire ou Ethernet WiFi
  • Deux ports Ethernet pour séparer la connexion au cloud en amont du réseau des appareils du site
  • Quatre protocoles de transfert pris en charge : HTTP, HTTPS, FTP et SMTP avec gestion proxy
  • Stockage de données en cas d’interruption de la communication en amont
  • Exportation de données avec connexion native aux plateformes de service Schneider Electric (telle que Energy Operation) et avec le fichier .csv pour les autres serveurs de base de données.
  • Fonctionnalité de passerelle Modbus TCP vers Modbus RTU
  • Configuration par le biais de pages Web internes
  • Respect des exigences environnementales des tableaux électriques (température, compatibilité électromagnétique)
  • Sauvegarde locale des paramètres de configuration
  • Zigbee Pro avec capteurs EM4300

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?