Présentation du produit
Le Com’X 210 recueille et stocke les données de consommation WAGES (eau, air, gaz, électricité et vapeur) ainsi que les paramètres environnementaux tels que température, humidité et niveaux de CO2 dans un bâtiment. Les données peuvent être transmises sous forme de rapport envoyé à un serveur de base de données Internet, en toute sécurité.
Dès réception par le serveur, les données sont prêtes à être traitées. Les données sont affichées sous forme de pages Web, par le biais de services de gestion de l’énergie Schneider Electric, tels que EcoStruxure™Energy Operation et EcoStruxure™ Facility Expert. Elles peuvent alors servir à l’optimisation des performances énergétiques et à la gestion des coûts.
Le Com’X 210 fournit également une interface transparente entre réseaux Ethernet et appareils de terrain. Cette fonction de passerelle permet d’utiliser un logiciel de surveillance qui accède aux informations des appareils et réalise les fonctions de collecte de données, de calcul de tendance, de gestion d’alarmes/événements, d'analyses et autres.