DOCA0036FR-12

Schneider Electric Digital Service Platform

Le serveur d’énergie peut être associé à Schneider Electric Digital Service Platform.

Cette plateforme permet d'effectuer les opérations suivantes :

  • Gérer à distance la mise à niveau du logiciel embarqué, le dépannage et les réglages.
  • Fournir une carte SIM avec couverture mondiale, grâce à l’option EBXA-GPRS-SIM.
  • Publier les données recueillies vers les services de gestion de l’énergie Schneider Electric.
NOTE: Il est recommandé d’utiliser un routeur de téléphonie mobile externe au lieu de l’option EBXA-GPRS-SIM.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?