DOCA0036FR-12

Restauration d’une configuration

Vous pouvez restaurer la configuration à partir d’un fichier local ou d’un fichier de configuration sur clé USB.

Restauration de la configuration à partir d’un fichier localRestauration de la configuration à partir d’une clé USB
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?