DOCA0036FR-12

Mise à niveau du logiciel embarqué

Le Com’X peut être mis à jour avec un logiciel embarqué sécurisé par le biais d’une page Web ou du port USB connecté au panneau avant du Com’X.

Pour la mise à jour du logiciel embarqué, reportez-vous à www.se.com dans la page du Com’X, ou contactez votre représentant Schneider local.

Le logiciel embarqué ne pourra être bien mis à niveau que si la date et l’heure sont correctement configurées sur le Com’X.

**

Avant de commencer

  • Vous devez sauvegarder la configuration avant et après chaque mise à niveau du logiciel embarqué.
    **
  • Envoyez manuellement toutes les données consignées via Mise en service > Publication > Publication manuelle.
NOTE: Comptez environ 20 minutes pour la mise à jour du logiciel embarqué et le redémarrage de l’appareil Com’X.
** (voir Configuration de la date et de l’heure) (voir Enregistrement de la configuration)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?