DOCA0036FR-12

Vue d’ensemble des paramètres

Cette section explique comment configurer les paramètres généraux du Com’X.
rephrase as not a chapter lead in in future
AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS INEXACTS
Toute configuration incorrecte du logiciel pourra entraîner des rapports et/ou des résultats inexacts.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des dégâts matériels ou une perte irréversible de données.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?