DOCA0036FR-12

Publication

Utilisez le sous-onglet Publication pour sélectionner la plateforme à laquelle les données enregistrées sont envoyées.

Le Com’X peut publier les données vers trois plateformes Schneider Electric (serveurs de base de données) :

  • Energy Operation
  • Digital Service Platform (DSP)
  • Exportation CSV

Le Com’X exporte les données dans le format de fichier correspondant à la plateforme sélectionnée. Les données peuvent ensuite être analysées dans le service auquel vous êtes abonné.

L’abonnement à Energy Operation ou DSP doit être configuré avec un représentant Schneider Electric avant la configuration de la Plateforme de destination Com’X.

Pour publier vers DSP, vous devez activer les Services Schneider Electric dans Paramètres > Paramètres généraux > Services Schneider Electric.

L’option Export en CSV permet également d’exporter les données du Com’X vers votre propre serveur de base de données dans un fichier CSV.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?