DOCA0036FR-12

Accès au réseau en amont

Dans la Gestion du pare-feu, vous pouvez activer l’accès au réseau en amont.

Permet aux appareils en aval d’accéder aux serveurs (DNS, SNTP et SMTP) sur le réseau en amont.

Le tableau ci-dessous décrit l’interface en aval (d’où provient le message) et l’interface en amont sur laquelle le message sera transmis, en fonction de votre sélection de réseau.

Option de réseau Aval (origine) Amont (destination)
GPRS/3G uniquement Port Ethernet 2 GPRS/3G
GPRS/3G et réseau commuté — — — —
WiFi uniquement Port Ethernet 2 WiFi
WiFi et réseau commuté — — — —
2 ports commutés (1 adresse IP pour les deux) Accès au réseau en amont non disponible
2 ports séparés (1 adresse IP pour chacun) Port Ethernet 2 Port Ethernet 1

Par exemple, lorsque le Com’X est configuré pour utiliser deux ports Ethernet distincts, un IFE connecté en aval au port Ethernet 2 du Com’X peut envoyer des emails à EcoStruxure™ Facility Expert via le port Ethernet 1.

L’option d’accès au réseau en amont est désactivée par défaut. Lorsque cette option est activée, l’accès s’adapte à la configuration du réseau dans Paramètres du réseau.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?