DOCA0036FR-12

Présentation de la bannière d’avertissement

La bannière d’avertissement affiche un message d’avertissement contre toute utilisation non autorisée, qui informe en outre les utilisateurs autorisés de leurs obligations relatives à l’utilisation acceptable du Com’X. Cette fonction est désactivée par défaut. Lorsque la fonction est activée, un utilisateur ne peut accéder à la page de connexion Com’X qu’après avoir accepté les conditions générales affichées dans la bannière d’avertissement.

Vous pouvez configurer les options suivantes :

  • Activer la bannière d’avertissement – Permet d’activer l’affichage de la bannière d’avertissement pour les utilisateurs avant la connexion. Cette fonction est désactivée par défaut. Lorsqu’elle est activée, le champ de texte de la bannière d’avertissement s’affiche.

  • Texte de la bannière d’avertissement – Saisissez le texte à afficher pour mettre en garde contre toute utilisation non autorisée et informer les utilisateurs autorisés de leurs obligations relatives à l’utilisation acceptable du Com’X. Vous pouvez saisir jusqu’à 4000 caractères. Si vous saisissez plus de 4000 caractères, le texte s’affiche en rouge et le bouton Enregistrer les modifications est désactivé.

  • Valeurs par défaut – Permet de rétablir les paramètres par défaut. La bannière d’avertissement est désactivée et le champ de texte de la bannière d’avertissement est masqué.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.