Interface de mise en service
Le tableau reprend les champs de mise en service :
| Champ | Description |
|---|---|
| Notifications |
Affiche l'état du processus de configuration. Si un champ ou des paramètres requis sont manquants, un lien vers l'onglet correspondant apparaît. Cliquez sur ce lien pour accéder à l'onglet. |
| Enregistrement des données |
Affiche un bouton permettant de commencer l'enregistrement des données. Ce bouton est désactivé dans les cas suivants :
|
| Topologie(1) |
Permet d'envoyer l'architecture de mesures au Energy Operation. Cela permet de créer la hiérarchie de mesures dans Energy Operation. Cette option n'est disponible que si Energy Operation est sélectionné comme plateforme de publication. Si vous n'envoyez pas la topologie à Energy Operation, toutes les mesures apparaîtront sous le site avec l'intitulé |
| Publication |
Permet d'exporter manuellement les données enregistrées vers la plateforme hébergée. . |
| Console d'état |
Affiche les étapes successives et l'état correspondant lorsque la publication est lancée : de la construction du fichier de données à la transmission du fichier au serveur de base de données. Si une erreur survient lors de la publication, reportez-vous aux journaux de maintenance. |
|
(1) Si vous avez changé la topologie du Com’X ou modifié la configuration Com’X en ajoutant des valeurs de mesure ou des appareils après la première publication, n’utilisez pas le bouton Envoyer la topologie complète. Contactez le support technique Schneider Electric local. |
|