DOCA0036FR-12

Paramètres Ethernet avancés

Les paramètres Ethernet avancés permettent de personnaliser les paramètres réseau pour votre environnement spécifique.

Les paramètres définis s’appliquent aux deux ports Ethernet.

Valeur Description Options
Durée de vie Détermine le nombre de routeurs par lesquels un paquet TCP peut passer avant d’être abandonné.

1-255 sauts de routeur

Par défaut : 60 sauts

Activer le maintien de connexion TCP Un message de maintien de connexion est envoyé pour vérifier que la liaison entre le Com’X et son hôte connecté est opérationnelle ou pour empêcher cette liaison de s’interrompre.

Oui ou Non

Valeur par défaut : Oui

Heure Temps entre deux messages de maintien de connexion successives si le message précédent n'a pas été acquitté.

1-7200 secondes

Par défaut : 30 secondes

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?