Paramètres du port série Modbus
Les paramètres de l’appareil esclave tels que la Vitesse de transmission, la Parité et le Nombre de bits d’arrêt doivent correspondre au Com’X. Ces paramètres sont réglés à partir de l'afficheur en face avant de chaque appareil.
Le bouton suivant décrit les paramètres du port série Modbus :
| Champ | Description | Options |
|---|---|---|
| Vitesse de transmission | Définit la vitesse de transmission de la ligne série. |
1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 et 115200 bit/s.(1) Le réglage d'usine est 19200, ce qui correspond aux valeurs de l'équipement Schneider Electric. La plupart des équipements Modbus tiers sont compatibles avec cette vitesse de transmission. |
| Parité | Définit le bit de parité des octets transmis. |
Le réglage d'usine est pair, ce qui correspond aux valeurs de l'équipement Schneider Electric. La plupart des équipements Modbus tiers sont compatibles avec ce réglage de parité. |
| Nombre de bits d'arrêt | Définit le nombre de bits d’arrêt transmis entre 2 octets. |
1 ou 2 Le réglage d'usine est 1, ce qui correspond aux valeurs de l'équipement Schneider Electric. La plupart des équipements Modbus tiers sont compatibles avec ce nombre de bits d'arrêt. |
| Délai d’attente | Définit le temps pendant lequel le Com’X doit attendre avant de générer une erreur en cas de requête Modbus restée sans réponse. |
100 à 10000 ms Le réglage d’usine est 1000 ms, ce qui correspond aux valeurs de l’équipement Schneider Electric. |
| Résistance de terminaison | La valeur est de 120 Ω. |
Oui ou Non L’option de résistance du composant de terminaison doit être activée si le Com’X est situé à la fin du bus Modbus. Le non-respect de cette règle peut entraîner une interruption des communications. |
| Polarisation de la ligne série | La valeur est de 510 Ω. |
Oui ou Non Il est recommandé que le maître polarise la ligne. Aucun autre appareil esclave ne devra supporter, ni activer, les résistances de polarisation de ligne. |
|
(1) Une vitesse de transmission élevée permet de réduire le temps de réponse, mais au prix d'une plus grande sensibilité à la perturbation. En cas de perturbation, vérifiez l'impédance sur la ligne série avant de réduire la vitesse de transmission. (2) Les paramètres pair ou impair permettent un contrôle d'intégrité de l'octet susceptible de détecter une erreur de transmission au niveau de l'octet. À ce niveau, il n'y a aucun avantage à utiliser un tel contrôle : Le protocole Modbus offre un contrôle par redondance cyclique (CRC) qui assure l'intégrité de l'ensemble de la trame Modbus. |
||