DOCA0036FR-12

Options de configuration réseau

Le Com’X comporte deux ports Ethernet ainsi qu’une baie pour un module GPRS ou un port USB pour le modem 3G.

Le tableau suivant présente les options de configuration réseau du Com’X :

Options Port
Port Ethernet 1 Port Ethernet 2 WiFi GPRS/3G
GPRS/3G uniquement Configuration et recueil des données(1) Configuration(1) et recueil des données Configuration(2) Publication de données
GPRS/3G et réseau commuté Configuration et recueil des données Configuration(2) Publication de données
WiFi uniquement Configuration et recueil des données(1) Configuration(1) et recueil des données Configuration, recueil des données et publication
WiFi et réseau commuté Configuration et recueil des données Configuration, recueil des données et publication
2 ports commutés (1 adresse IP pour les deux) Configuration, recueil des données et publication Configuration(2)
2 ports séparés (1 adresse IP pour chacun) Configuration et publication de données Configuration et recueil des données Configuration(2)

(1) Utilisation à privilégier pour ce port.

(2) Disponible uniquement en mode point d'accès WiFi.

NOTE: Il est recommandé d’utiliser un routeur de téléphonie mobile externe au lieu des configurations ci-dessus.

Avec modem GPRS ou 3G

Le modem GPRS ou 3G est utilisé pour publier les données.

Si vous souhaitez utiliser la connexion Internet pour le recueil de données, vous devez configurer le Com’X en mode GPRS/3G et réseau commuté. Dans tous les autres cas, vous devez configurer le Com’X en mode GPRS/3G uniquement.

Lorsque le Com’X est configuré en mode GPRS/3G uniquement, le port Ethernet 2 sert de serveur DHCP. Ce mode vous permet de connecter un PC pour la configuration.

NOTE: Il est recommandé d’utiliser un routeur de téléphonie mobile externe au lieu des configurations ci-dessus.

Si un module WiFi est installé, vous pouvez l’utiliser pour établir une connexion avec un PC, une tablette ou un smartphone pour configurer le système.

Avec une clé WiFi

Vous pouvez utiliser une clé WiFi pour publier les données. Si vous souhaitez utiliser la connexion Ethernet pour le recueil de données, vous devez configurer le Com’X en mode WiFi et réseau commuté. Dans tous les autres cas, vous devez configurer le Com’X en mode WiFi uniquement.

Ethernet filaire

Si le Com’X n’utilise pas de modem GPRS/3G ni de module WiFi pour la publication des données, vous pouvez configurer les ports Ethernet séparément.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?