DOCA0036FR-12

Paramètres WiFi

Ce tableau présente les paramètres WiFi :

WiFi uniquement WiFi et 2 ports Ethernet commutés (1 adresse IP pour les deux ports)

Utilisez le port USB pour les accès temporaires, par exemple pour configurer le Com’X.

Si l'accès doit être permanent, vous devez installer la clé USB WiFi à l'extérieur de l'armoire pour des raisons de compatibilité électromagnétique. Schneider Electric fournit des accessoires pour le montage de la clé WiFi en dehors de l’armoire.

AVIS
Risque de fonctionnement inattendu
N'installez pas la clé WiFi à l'intérieur d'une armoire métallique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Le Com’X ne permet pas les connexions point à point avec d’autres appareils WiFi sur le terrain. Le trafic WiFi est commandé par l'infrastructure WiFi du site.

**See Wifi Access Point Settingsfor more information.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?