Propriétés de mesure et de signal pour un appareil principal
Chaque sortie à impulsions offre les propriétés de mesure suivantes :
| Champ | Description |
|---|---|
| Élément de calcul | Sélectionnez un élément de mesure dans la liste ou sélectionnez Personnalisé et saisissez un nom personnalisé dans le champ Élément de calcul personnalisé. |
| Unité de calcul | Sélectionnez une unité de mesure ou sélectionnez Personnalisé et saisissez une unité personnalisée dans le champ Unité de calcul personnalisé. |
| Poids de l'impulsion | Le compteur d'impulsions s'augmente de cette valeur chaque fois qu'une impulsion est reçue. La liste se limite aux valeurs qui correspondent au type d'appareil sélectionné. |
| Plage supérieure |
Définit le point auquel le compteur d'énergie est remis à zéro. |
| Élément de flux | Sélectionnez un élément de flux dans la liste ou sélectionnez Personnalisé et saisissez un nom personnalisé dans le champ Élément de flux personnalisé. |
| Unité de flux |
Sélectionnez une unité de flux ou sélectionnez Personnalisé et saisissez une unité personnalisée dans le champ Unité de flux personnalisé. |
Chaque sortie de contact offre les propriétés de signal suivantes :
| Champ | Description |
|---|---|
| Élément du signal | Saisissez le nom du signal ou acceptez le nom par défaut Status Output n, où n représente le numéro de signal (1 à 4). |
| Valeur pour 0 | Saisissez l'état associé à la valeur 0. La valeur par défaut est désactivé. |
| Valeur pour 1 | Saisissez l'état associé à la valeur 1. La valeur par défaut est activé. |
Tableau des mesures
Les propriétés de mesure et de signal que vous sélectionnez, notamment les propriétés personnalisées pour les sorties à impulsions, apparaissent dans le tableau des mesures.