Compteurs d'impulsions par défaut
Propriétés de mesure
Le tableau suivant décrit les propriétés de mesure pour un compteur d'impulsions Schneider Electric par défaut :
| Champ | Description | Remarque |
|---|---|---|
| Connecté à | Indique l'appareil en amont et le numéro de l'entrée logique à laquelle l'appareil est connecté. Vous pouvez modifier le numéro d'entrée logique. Seules sont listées les entrées logiques de l'appareil en amont. | Vous pouvez déconnecter l'appareil en sélectionnant Aucun dispositif connecté dans la liste de l'appareil en amont. Cette liste permet uniquement de remplacer un appareil en amont par un autre. |
| Poids d'impulsion | Le compteur d'énergie active s'augmente de cette valeur chaque fois qu'une impulsion est reçue. La liste se limite aux valeurs qui correspondent au type d'appareil sélectionné. | Vous ne pouvez modifier la valeur s'il n'y a qu'un poids d'impulsion possible, par exemple avec le compteur iEM2000T.(1) |
| Décalage | Définit un décalage pour l'énergie active. La valeur peut être positive ou négative. | Cette option vous permet de faire commencer le compteur avec la valeur affichée sur l'afficheur de l'appareil. |
| Plage supérieure | Définit le point auquel le compteur d'énergie est remis à zéro. | Lorsque le compteur atteint cette valeur, il se remet à zéro. |
| (1) Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du compteur d'impulsions particulier. | ||
Tableau de mesures
La puissance active est calculée en fonction de la fréquence des impulsions reçues.