DOCA0036FR-12

Paramètres de configuration des appareils Ethernet

Il existe un jeu de paramètres pour un appareil Ethernet connecté au Com’X.

Le tableau suivant explique comment configurer les appareils Ethernet :

Champ Description
Hôte Définit l’adresse IP de l'appareil.
Port

Définit le numéro du port.

Le port 502 est utilisé pour Modbus.

ID d'esclave

Attribue l'adresse uniquement pour les compteurs ou appareils Modbus TCP.

ID local

Adresse utilisée pour accéder aux données d'un appareil à partir d'un client externe. L'ID local doit être unique.

Ce paramètre de configuration peut uniquement être modifié si l'enregistrement des données est désactivé pour l'appareil en cours de mise à jour.

See Starting the Data Logging.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?