DOCA0036FR-12

Réglages d’usine pour le tableau des mesures de l’appareil.

Certaines mesures sont sélectionnées par défaut dans le tableau des mesures de l’appareil.
Type d’appareil Mesure
Compteur d'impulsions
  • Indice
Contacteur / Relais à impulsions
  • État
  • Heures d’exécution
Compteur de distributeur d'électricité
  • Énergie active
  • Énergie réactive
Centrale de mesure
  • Énergie active
  • Énergie réactive
Thermomètre à résistance (RTD) Température
Capteurs analogiques 0-10 V/4-20 mA Valeur analogique
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?