DOCA0036FR-12

Architecture

Des installations de mesure simples à un seul appareil aux grands systèmes de mesure, le Com’X 210 recueille les données des passerelles Modbus TCP vers ligne série Modbus, des compteurs d’impulsions, des actionneurs et des capteurs analogiques.

Le schéma suivant représente les architectures possibles du Com’X 210 :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?