DOCA0036FR-12

Lecture de registres d’appareils

La fonction Lecture de registres d’appareils permet au Com’X de lire les registres Modbus des appareils locaux et distants.

Vous trouverez ci-dessous les paramètres Lecture de registres d'appareils.

Valeur Description Options
Nom d’appareil Sélectionne un appareil à lire dans la liste des appareils ajoutés précédemment. Pour lire un appareil non défini dans la liste des appareils, entrez son identifiant local.
ID local Adresse (identification locale) de l’appareil à lire.

1-255

Par défaut : 1

Registre de départ Premier registre à lire. Par défaut : 1000
Nombre de registres Nombre de registres à lire.

1-125

Par défaut : 10

Registre Colonne indiquant les numéros de registre.
Valeur

Colonne affichant les données stockées pour chaque registre.

Les valeurs récupérées dépendent de l’appareil connecté au Com’X. Reportez-vous à la documentation de l’appareil connecté pour plus d’informations sur les valeurs stockées dans un registre.

Type de données Menu permettant de sélectionner le type de données contenues dans les registres et le format (décimal, hexadécimal, binaire ou ASCII) qui doit être renvoyé.

Registres d'exploitation, registres d’entrée, bobines de sortie, bobines d’entrée ou identifiants d’appareil.

Par défaut : Registres d'exploitation

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?