Vue d’ensemble de l’interface utilisateur
La figure suivante présente l'organisation de l'interface :
Bannière
La bannière affiche les informations suivantes en haut de chaque page :
| Statut | Enregistrement des données : Affiche l'état de l'enregistrement de données, qui peut être activé sous l'onglet Mise en service. |
| Publication périodique : Affiche l'état de la publication, qui peut être activée sous l'onglet Mise en service. | |
| Mémoire disponible : Affiche l'état du stockage disponible pour l'enregistrement de données. | |
| Informations génériques | Lien nom d’utilisateur / admin : affiche l’utilisateur connecté. |
| À propos de : Cliquez pour accéder aux informations concernant votre Com’X 210 et le modem 3G ou GPRS (numéro de série et adresse MAC), les ports Ethernet IPv4, l'adresse IPv6 et les versions logicielles. | |
| Déconnexion : Pour fermer la session, cliquez sur Déconnexion ou fermez le navigateur. Il est recommandé de vous déconnecter de Com’X 210 lorsque vous ne l'utilisez pas. | |
| Heure : Affiche l’heure telle que définie dans les Paramètres date/heure. |
Onglets et sous-onglets principaux
Les sous-onglets affichent les sous-menus sous l'onglet principal sélectionné. Vous pouvez utiliser votre navigateur Web pour créer un signet pour chaque sous-onglet de l’interface Web du Com’X 210.
Les onglets et sous-onglets principaux sont décrits dans la section relative aux fonctions des appareils.
Boutons d'action
Les boutons d'action varient selon l'onglet sélectionné. Le tableau ci-dessous décrit les boutons de l'interface :
| Bouton | Action |
|---|---|
| Enregistrer les modifications |
Valide les modifications. Désactivé dans les cas suivants :
|
| Annuler | Annule les modifications et rétablit les derniers paramètres enregistrés. |