Communication
Sécurité Ethernet
Le Com’X prend en charge deux réseaux Ethernet distincts pour réseau isolé, pour deux dorsales d’infrastructure séparées ou pour un réseau commuté.
Sécurité sans fil
Le réseau sans fil de votre Com’X peut être sécurisé avec WPA2 (recommandé), WPA ou WEP.
Filtrage Modbus TCP/IP
La fonction de filtrage Modbus TCP/IP permet de spécifier les adresses IP autorisées à communiquer avec le Com’X et ses appareils en aval à l’aide du protocole Modbus TCP/IP.
À l’inverse, moins il y a d’adresses IP permettant d’accéder à vos appareils, moins vous risquez d’intrusion.
Cette fonction est désactivée par défaut. Lorsqu’il est activé, le niveau d’accès par défaut est Lecture pour tout client Modbus TCP/IP qui ne figure pas dans la liste de filtrage. Si vous réglez le champ Accès par défaut sur Aucun, tous les clients TCP/IP qui ne figurent pas dans la liste de filtrage seront bloqués.
Il est recommandé d’activer cette fonction si l’architecture de votre système le permet.