Recommandations pour la configuration de la sécurité
- N’ajoutez pas d’utilisateurs au-delà de ceux qui ont effectivement besoin d’un accès, et évaluez les besoins de votre système avant d’autoriser les utilisateurs à accéder aux pages critiques, par exemple, Gestion du pare-feu ou Paramètres des équipements.
- Limitez le nombre d’adresses IP qui ont accès au Com’X.
- N’utilisez pas de certificats SHA1.
Meilleures pratiques recommandées pour les protocoles non sécurisés
AVERTISSEMENT |
|---|
|
Péril potentiel pour la disponibilité,
l'intégrité et la confidentialité du système
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
| Protocoles non sécurisés | Risques | Meilleures pratiques |
| SMTP |
|
Pour la publication :
|
| HTTP |
|
Pour la configuration réseau :
Pour la publication :
|
| FTP |
|
Pour la publication :
|
| Modbus TCP/IP |
|
Pour la communication des appareils Modbus :
|
AVERTISSEMENT