DOCA0036FR-12

Connexion HTTPS

Votre connexion au serveur Web Com’X est établie via HTTPS par défaut.

Le Com’X fait l’objet d’un certificat de sécurité autosigné. C’est pourquoi un message de sécurité s’affiche lorsque vous vous connectez à l’interface Com’X. Avant d’accepter, vérifiez que la communication avec le Com’X a bien été établie.

La redirection HTTPS est activée par défaut. Il est recommandé de laisser ce paramètre activé pour sécuriser les communications entre ordinateur et le Com’X.

Le proxy HTTPS est géré dans Paramètres > Paramètres généraux. Pour l’adresse du proxy et le numéro de port, adressez-vous à votre administrateur réseau ou récupérez ces valeurs dans les Options Internet d’un ordinateur connecté au réseau local.

** To install a new certificate, see Uploading a New Certificate. See Configuring Proxy Settings
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?