DOCA0036FR-12

Maintenance

L’accès en temps réel aux journaux de maintenance permet de vérifier les accès refusés en trop grand nombre, les mises à niveau inattendues du logiciel embarqué ou les restaurations de sauvegarde non programmées.

Sauvegarde de la configuration

La sauvegarde de la configuration permet de récupérer les paramètres du Com’X et de l’appareil.

Logiciel embarqué (firmware)

Les utilisateurs peuvent uniquement installer le logiciel embarqué signé par Schneider Electric.

** Voir Journaux. Voir Enregistrement de la configuration et Restauration de la configuration. Voir Mise à niveau du logiciel embarqué.

Accès à distance à partir de Cloud Services

Par défaut, un appareil Com’X connecté au DSP est accessible via l’assistance à distance. L’option Activer l’accès à distance à partir du cloud est activée (ON) par défaut. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de désactiver cette fonction et de ne l’activer que lorsque l’accès à distance est nécessaire pour le support technique de Schneider Electric.

Voir Désactivation de l’accès à distance à partir de Cloud Services pour plus d’informations.
** Voir Journaux. Voir Enregistrement de la configuration et Restauration de la configuration. Voir Mise à niveau du logiciel embarqué.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?