DOCA0036FR-12

Exportation de données sécurisée

L’utilisation d’un protocole sécurisé pour publier les journaux de données peut aider à empêcher l’interception et la corruption des journaux de données.

Les options de publication sécurisées sont les suivantes : 

  • HTTPS pour la publication de données sous forme de fichier CSV ou la publication vers Energy Operation.
  • SMTP avec connexion sécurisée TLS/SSL ou STARTTLS pour la publication d’un fichier CSV via SMTP. Le mode par défaut est « aucun ».
  • DSP (une plateforme hébergée Schneider Electric)

La Plateforme de destination n’est pas configurée par défaut. Si vous publiez vers une destination autre que DSP, vous devez configurer le protocole dans Paramètres > Paramètres généraux > Publication, puis dans Paramètres e-mail si vous utilisez SMTP.

** See Define the Transfer Protocol and Configuring the SMTP Server.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?