DOCA0036FR-12

Connexion à la Digital Service Platform

**
Pour publier vers DSP, vous devez activer les services Schneider Electric dans Paramètres > Paramètres généraux > Services Schneider Electric.

Chaque état de connexion à Digital Service Platform est confirmé par une coche verte lorsqu’il est activé, ou grisé lorsqu’il est désactivé. Une coche rouge indique un problème avec l’état de connexion spécifique. Les trois états de connexion sont les suivants :

Initialisation – agent DSP initialisé.

Authentification – connexion DSP authentifiée.

Connexion – connexion DSP établie et appareil identifié sur la plateforme distante.

NOTE: Les changements d’état de Services Schneider Electric sont enregistrés dans les journaux de maintenance.

Lorsque vous utilisez la connexion DSP, les mises à niveau du logiciel embarqué sont automatiques. Il est recommandé de mettre à jour le logiciel embarqué si vous souhaitez utiliser la plateforme DSP par l’intermédiaire d’une connexion GPRS plus lente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?