Dépannage des appareils de mesure
DANGER |
|---|
|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION,
D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Dépannage des entrées logiques
Le tableau suivant explique comment résoudre les problèmes courants des entrées logiques.
| Problème | Solution possible |
|---|---|
| Aucune impulsion n'est reçue. Le voyant de l'entrée logique ne clignote pas. | Reliez les bornes d’entrée entre la borne et l’alimentation 12 V à l’aide d’un petit morceau de fil pour vérifier que le voyant fonctionne. Si le voyant s'allume lorsque vous reliez les bornes d'entrée, le problème vient probablement du compteur et/ou du raccordement au compteur. |
|
Vérifiez que la sortie du compteur d’impulsions est bien connectée à une borne d’entrée logique et à l’alimentation 12 V. Reportez-vous au Guide d'installation pour les schémas de câblage. |
|
| Vérifiez que le compteur d'impulsions fonctionne. | |
| Aucune impulsion n'est reçue. Le voyant de l'entrée logique clignote. | Vérifiez le numéro de l'entrée logique à laquelle le compteur d'impulsions est connecté. |
Dépannage des entrées analogiques
Le tableau suivant explique comment résoudre les problèmes courants des entrées analogiques.
| Problème | Solution possible |
|---|---|
| Aucune valeur analogique ne peut être relevée. |
Vérifiez que le capteur à sortie analogique est connecté aux bornes correctes. Reportez-vous au Guide d'installation pour les schémas de câblage. |
| Sur la page Web de configuration, vérifiez que le numéro d'entrée analogique est réglé sur le type de capteur correct : RTD, 0-10 V ou 4-20 mA. |
Erreurs de connexion possibles
Ce tableau répertorie les erreurs de connexion possibles pour le journal de données.
| Code d’erreur | Définition |
|---|---|
| 0 | Aucune erreur détectée |
| 19 | Aucune valeur valide n’est enregistrée pour l’intervalle d’enregistrement. La cause en est très probablement un échec de communication avec l’appareil. |
DANGER