Dépannage des appareils Modbus
DANGER |
|---|
|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION,
D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le tableau suivant explique comment résoudre les problèmes courants des appareils Modbus.
| Problème | Solution possible |
|---|---|
| Aucun appareil Modbus n’est détecté sur la ligne série du Com’X. |
|
| Certains appareils Modbus n’apparaissent pas sur la ligne série du Com’X. | Vérifiez l'adresse Modbus des appareils manquants. |
| Vérifiez que le même identifiant d'esclave n'est pas utilisé par deux appareils. | |
| Vérifiez que les réglages des appareils manquants correspondent aux paramètres série Modbus du Com’X (Vitesse de transmission, Parité et Nombre de bits d’arrêt). | |
| Vérifiez les connexions des appareils manquants. | |
| Configurez que la plage de détection est assez vaste. La plage par défaut va de 1 à 10. | |
| Vérifiez le raccordement des appareils manquants. | |
|
Aucun appareil Modbus en aval d'une passerelle n'est détecté. |
Utilisez la fonction Diagnostics / Lecture de registres d’appareils du EGX pour déterminer si le problème se situe entre l’appareil Modbus et la passerelle EGX ou entre le Com’X et la passerelle EGX. Si le problème se situe entre :
La combinaison (Parité = aucune et Nombre de bits d’arrêt = 1) des paramètres du port n’est pas prise en charge par la passerelle EGX. Utilisez une autre combinaison. |
DANGER