Dépannage du réseau
DANGER |
|---|
|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION,
D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Dépannage Ethernet
Le tableau suivant explique comment résoudre les problèmes Ethernet courants.
| Problème | Solution possible |
|---|---|
| Les voyants Ethernet ne clignotent pas. | Vérifiez que les câbles Ethernet ne sont pas déconnectés. |
| Impossible d'accéder aux appareils Modbus situés en aval d'une passerelle Modbus TCP vers ligne série Modbus. | Vérifiez l’adresse IP de la passerelle. Si vous exportez les données par GPRS/3G, vérifiez que la passerelle est sur le même sous-réseau Ethernet que le Com’X. |
Dépannage GPRS/3G
Le tableau suivant explique comment résoudre les problèmes GPRS ou 3G courants.
| Problème | Solution possible |
|---|---|
| Le modem n’est pas détecté. Le voyant du modem ne clignote pas. | Éteignez le Com’X. Réinsérez le modem et allumez le Com’X. |
| Impossible de connecter le modem au réseau. | Vérifiez que les paramètres tels que le nom de point d'accès (APN) sont corrects. |
| Le voyant GPRS sur le panneau avant s'allume et s'éteint de façon intermittente. | Vérifiez les paramètres de protocole dans . |
Dépannage WiFi
Le tableau suivant explique comment résoudre les problèmes WiFi courants.
| Problème | Solution possible |
|---|---|
| La clé USB WiFi n'est pas détectée. Le voyant de la clé USB ne clignote pas. | Éteignez le Com’X. Réinsérez le la clé USB WiFi et allumez le Com’X. |
| La clé USB WiFi ne peut pas se connecter au réseau. | Vérifiez les paramètres tels que le nom SSID et la clé WPA2. |
DANGER