Dépannage du Com’X
Accès au Com’X
Problème | Solution possible |
---|---|
Connexion impossible par le réseau local du client. | Connectez-vous au Com’X. Vérifiez l’adresse IP. |
Perte du mot de passe | Suivez la procédure pour réinitialiser le mot de passe. |
Pages Web
Problème | Solution possible |
---|---|
Les pages Web ne s'affichent pas correctement. | Vérifiez la résolution d'écran de votre ordinateur. Elle doit être d'au moins 1280×1024. |
Dans Internet Explorer, vérifiez que l'option Afficher les sites intranet dans Affichage de compatibilité est désactivée. Vous devez pour cela sélectionner Affichage de compatibilité sous l'onglet Outils d'Internet Explorer. | |
Effacez l'historique de navigation. |
Sélection de Digital Service Platform
Problème | Questions à poser | Solution possible |
---|---|---|
Problème d’authentification |
Le Com’X a-t-il été connecté au DSP avant le problème ? S’agit-il d’un Com’X dupliqué ou ayant fait l’objet d’une réinitialisation d’usine ? |
Si oui, restaurez la configuration sur le Com’X. Si oui, contactez Services Schneider Electric. |
Impossible de se connecter à Digital Service Platform après la configuration proxy. |
N/A |
Désactivez et activez Services Schneider Electric. |
Impossible de régler la date et l’heure sur le Com’X |
Le Com’X est-il connecté au Digital Service Platform ? |
Si oui, attendez que la date et l’heure soient synchronisées et affichées. |
Publication de données
Problème | Solution possible |
---|---|
La publication vers la plateforme a échoué. |
|
La publication vers la plateforme par Ethernet ou WiFi a échoué. | Vérifiez si un proxy est en vigueur sur le réseau. |
Le Com’X se connecte au serveur FTP mais ne parvient pas à acheminer le fichier de données. | Vérifiez que votre compte FTP est autorisé à renommer les fichiers sur le serveur FTP. |
Mise à niveau du logiciel embarqué
Problème | Solution possible |
---|---|
Échec de la mise à niveau du logiciel embarqué par insertion de la clé USB dans le panneau avant. | Supprimez le fichier nommé DNxxxxxxxxxxxxx-xxx (où xxxxxxxxxxxxx-xxx représente le numéro de série du Com’X) enregistré à la racine de la clé USB. |
Événements
Problème | Solution possible |
---|---|
EcoStruxure™ Facility Expert ne reçoit pas les événements provenant du Com’X. |
|