Accès via le port Ethernet avec Windows
La configuration par défaut pour le port Ethernet 2 du Com’X est un serveur DHCP.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
conflit d’adresses IP
Ne connectez pas un port Ethernet Com’X a un réseau
local s’il est configuré en mode serveur DHCP.
Le non-respect de ces instructions peut affecter les
communications.
|
- Déconnectez votre ordinateur local de tous les réseaux.
- Connectez un câble Ethernet entre l’ordinateur local et le port Ethernet 2 du Com’X.
- Ouvrez l'Explorateur Windows sur votre ordinateur
local et cliquez sur Réseau.
Le Com’X apparaît dans la liste des périphériques.
- Double-cliquez sur le Com’X. La page de connexion
s’ouvre automatiquement dans votre navigateur par défaut.NOTE: L’option HTTPS est activée par défaut dans la configuration du Com’X. Le Com’X fait l’objet d’un certificat de sécurité autosigné. C’est pourquoi un message de sécurité s’affiche lorsque vous vous connectez à l’interface serveur d’énergie. Avant d’accepter, vérifiez que la communication avec le serveur d’énergie a bien été établie.
- Tapez le nom d’utilisateur (par défaut : admin) et le mot de passe (par défaut : admin).NOTE: Le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent respecter les majuscules/minuscules.
- Cliquez sur OK.Reportez-vous à la section de dépannage si le Com’X n’apparaît pas.Pour installer un nouveau certificat, voir « Serveur Web local ».
DANGER