DOCA0036FR-12

Accès via le port Ethernet avec d'autres systèmes d'exploitation

Accédez à l’interface utilisateur du Com’X pour la configuration initiale à l’aide d’un système d’exploitation autre que Windows.

La configuration par défaut pour le port Ethernet 2 du Com’X est un serveur DHCP.

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Cet équipement doit être installé et entretenu uniquement par un personnel qualifié.
  • Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462, ou les normes locales applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
conflit d’adresses IP
Ne connectez pas un port Ethernet Com’X a un réseau local s’il est configuré en mode serveur DHCP.
Le non-respect de ces instructions peut affecter les communications.
  1. Déconnectez votre ordinateur local de tous les réseaux.
  2. Connectez un câble Ethernet entre l’ordinateur local et le port Ethernet 2 du Com’X.
  3. Ouvrez votre navigateur Web.
  4. Tapez [10.25.1.1] dans le champ d'adresse et appuyez sur la touche Entrée.
    NOTE: L’option HTTPS est activée par défaut dans la configuration du Com’X. Le Com’X fait l’objet d’un certificat de sécurité autosigné. C’est pourquoi un message de sécurité s’affiche lorsque vous vous connectez à l’interface du Com’X. Avant d’accepter, vérifiez que la communication avec le Com’X a bien été établie.
  5. Saisissez le nom d'utilisateur (par défaut : admin) et le mot de passe (par défaut : admin).
    NOTE: Le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent respecter les majuscules/minuscules.
  6. Cliquez sur OK.
    To install a new certificate, see Local Web Server
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?