DOCA0036FR-12

Recréation d’un réseau ZigBee

Suivez cette procédure pour modifier les canaux sur un réseau Zigbee qui a déjà été créé pour le Com’X.

Lorsque vous effectuez cette procédure, tous les équipements connectés au réseau Zigbee sont déconnectés. Vous devez utiliser la fonction de découverte Zigbee pour reconnecter les appareils au réseau.

  1. Connectez-vous au Com’X, puis sélectionnez Paramètres > Communication > Paramètres Zigbee.

    L’écran Paramètres Zigbee apparaît.

  2. Dans le champ Activer le Zigbee, sélectionnez Non, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

    Le statut Zigbee indique qu’aucun réseau n’est défini. Vous pouvez maintenant effectuer la maintenance ou modifier les paramètres réseau.

  3. Dans le champ Activer le ZigBee, sélectionnez Oui.
  4. Dans le champ Créer un nouveau réseau Zigbee, sélectionnez Oui.
  5. Suivez l’étape 6 jusqu’à la fin de la procédure Paramètres réseau Zigbee pour terminer la configuration.
**ZigBee Network Settings (**ZigBee Device Discovery)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?