DOCA0036FR-12

Récupération des valeurs proxy

Vous pouvez récupérer votre valeurs de réseau proxy dans Internet Explorer.

La figure suivante représente l'interface permettant de récupérer les valeurs de proxy d'Internet Explorer :

  1. Onglet Connexions

  2. Paramètres réseau

  3. Serveur proxy avec l'adresse et le port

  1. Cliquez sur le menu Outils.
  2. Sélectionnez Options Internet dans la liste déroulante.
  3. Sélectionnez l'onglet Connexions.
  4. Cliquez sur le bouton Paramètres réseau.
  5. Les valeurs du proxy sont affichées dans la fenêtre Paramètres réseau.
  6. Insérez les mêmes valeurs comme réglages proxy de Com’X.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?