DOCA0036FR-12

Démarrage de la publication

La publication permet d’envoyer des données à la plateforme hébergée selon une fréquence spécifiée.

Si vous publiez des données vers Energy Operation, vous devez envoyer la topologie à Energy Operation.

Après avoir configuré les appareils pour la publication :

  1. Cliquez sur le bouton Publication manuelle pour envoyer les données à la plateforme hébergée.
  2. Cliquez sur le bouton Démarrer la publication périodique pour envoyer les données à la plateforme hébergée selon la fréquence définie dans Paramètres de publication.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?