DOCA0036FR-12

Activation du point d'accès WiFi

Vous pouvez configurer la clé USB WiFi comme moyen de communication temporaire lors de la phase de mise en service.
  1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres du point d’accès WiFi.
  2. Cliquez sur Oui pour activer le point d'accès WiFi.
  3. Sélectionnez la durée dans la liste déroulante Durée d'une session (par défaut : 1 heure).
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

    Si le paramètre Durée d’une session est modifié au cours d’une session de point d’accès WiFi, la modification entrera en vigueur à la prochaine session.

    Ce paramètre active uniquement le mode point d'accès. Pour lancer une session en mode point d’accès WiFi, appuyez sur le bouton WiFi situé près du port USB en face avant. Le voyant du bouton WiFi clignote en vert.

    see Accessing Through Wi-Fi Access Point Mode
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?