DOCA0036FR-12

Configuration des paramètres d'accès avec une carte SIM EBXA-GPRS

Vous ne pouvez utiliser la carte SIM EBXA-GPRS pour la publication de données que si vous exportez les données vers Digital Service Platform.
This is a poorly formed task and should be rewritten when project/time allows.

La carte SIM est intégrée au modem GPRS. Les paramètres d’accès de ce modem GPRS sont définis par le Com’X.

La carte SIM EBXA-GPRS de référence doit être sélectionnée dans ce modem GPRS.

NOTE: Il est recommandé d’utiliser un routeur de téléphonie mobile externe au lieu du modem EBXA-GPRS-SIM. Voir Paramètres GPRS/3G pour la liste des modems 3G externes recommandés.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?