DOCA0036FR-12

Configuration des paramètres Ethernet avancés

Vous pouvez personnaliser les paramètres réseau pour votre environnement particulier en configurant les paramètres Ethernet avancés.
AVIS
Mauvaises performances du réseau
Les paramètres Ethernet avancés ne doivent être modifiés que par des techniciens qualifiés. De telles modifications ne doivent être effectuées qu'après lecture et assimilation de la documentation relative à ces paramètres.
Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner une baisse des performances du réseau.
  1. Cliquez sur Paramètres > Communication > Paramètres Ethernet avancés.
  2. Saisissez la valeur Durée de vie.
  3. L’option Maintien de connexion TCP est activée par défaut.
    • saisir le temps de maintien de la connexion, soit
    • cliquer sur Non pour désactiver Maintien de connexion TCP.
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

    Pour rétablir les valeurs par défaut, cliquez sur Valeurs par défaut.

** voir « Paramètres Ethernet avancés »
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?